This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208 I2C 时序

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/783906/cdcm6208-cdcm6208-i2c-timing

器件型号:CDCM6208

您好、时钟团队、

我对 CDCM6208 I2C 时序有疑问。


您能告诉我 I2C 数据被写入后再将其反映到 CDCM6208的等待时间吗? 或者、如果 CDCM6208发送 ACK、I2C 数据已反映到 CDCM6208?


这里要做的是、在 I2C 数据发送后、将"SYNC"变为高电平以输出、但数据表中没有任何 I2C 数据反射的时序要求、因此我想知道它。

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    从数据表第9.2.2.9节:"因此、输出的第一个上升沿从延迟约15ns 至20ns
    SYNC 引脚有效。"

    根据写入的 I2C 数据、您可能需要在发出 SYNC 信号之前先重新校准 PLL。 有关 VCO 校准的更多信息、请参阅数据表第8.3.3节。

    希望这些信息能有所帮助

    此致、
    通道