This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:从下电上电到下电上电的确定性输出相位?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/783844/lmk04832-deterministic-output-phase-from-power-cycle-to-power-cycle

器件型号:LMK04832

我目前正在设计一个在多个 PCB 上需要干净125MHz 时钟信号的系统。  我有一个通用的125MHz 参考时钟供所有要使用的板使用。  我有一个严格的要求、即所有 PCB 上电时钟为125MHz、相对于125MHz 基准输入具有确定性相位关系。  我可以在每个 PCB 上使用 LMK04832器件来满足这些要求吗?  我是否会使用零延迟模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    LMK04832可以满足此要求。 0延迟是要使用的正确模式。 您可以使用 TICS Pro 软件来帮助您进行设置。 请注意、您可以在双环路和单环路模式中使用0延迟、具体取决于您的用例。

    73、
    Timothy