This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LD_DLY 设置和延迟时间

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782938/lmx2594-ld_dly-setting-and-delay-time

器件型号:LMX2594

大家好、团队、

我对 LMX2594 LD_DLY 设置有疑问。

我对 LD_DLY 的理解是、它定义了从校准完成到锁定检测高电平的延迟时间。 但我不知道设置值如何影响延迟时间。

请告诉我如何计算延迟时间?

例如、    当 LD_DLY=1000时、它将延迟多长时间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sato-San:

    LD_DLY 在基准时钟/4上运行。
    对于100MHz 参考时钟、LD_DLY=1000意味着40µs μ s 延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    LD_DLY 应在 FPD/4上运行、而不是参考时钟/4上运行。

    抱歉。