This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:I#39;m 在未校准的情况下查找最大斜坡

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782679/lmx2594-i-m-looking-for-maximum-ramp-without-calibration

器件型号:LMX2594

您好!

我正在寻找未校准的斜坡的最大频率。

例如、如果我的起始频率为8GHz、我需要斜坡功能、我的 FPD 为500MHz、并且我可以在不进行校准的情况下获得的最大输出频率是多少?

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我几乎没有疑问、我无法在 LMX2594的数据表中获取详细信息。

    请参阅下面的问题、并附上波形图。

    1.如何计算斜坡0 和斜坡1的时序(图像中的 T1至 T2)。

    f1和 f2的最大和最小频率是多少。

    3、上升时间和校准时间(τ1 μ s 和 τ2 μ s)是多少?我们如何计算?

    4、ΔF μ A 的最大值和最小值是多少? 以及如何计算它?

    5.在斜坡配置中,校准时 VCO 的输出是多少?

    6、ΔF μ s 的最小和最大频率是多少、没有校准。(即、我想校准斜坡的开始、然后它应该在不校准的情况下进行斜坡处理)

    如果数据表示例以外的任何示例详细解释了上述问题、将会更有帮助。

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    我对升降功能不是很熟悉。 我们有关这方面的专家今天不在办公室。 我将在星期五为您提供答案。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak、

    好的、首先、让我们谈谈问题6、或者"校准自由范围"。  我们在数据表中没有为此提供任何规格、但随附的文档非常详细。  它取决于频率和温度、但实际情况是 VCO 无需校准即可达到25MHz 的频率。  了解虽然有7个内核、但每个内核实际上有183个不同的频带。  

    那么、您要问的第一个问题是、这是可以接受的吗?  如果没有、则无需继续。

    假设是、这里是您其他问题的答案。

    1. 对于斜坡,您可以强制 VCO 的最小校准时间。  如果 VCO 校准时间实际上比这短、它将等待。  这允许偶数步进间隔。  最小 VCO 校准设置随条件和设置的变化而变化、但可能达到20-25MHz。  我们的 TICSPro 软件实际上可以很好地进行计算。

    2.f1最小值为7500MHz f2最大值为15000MHz。  但是、如果您设置输出除以2、则这些值都将除以2。

    3. 按步长数选择步长。   我强烈建议您尝试使用我们的 TICSPro 软件、该软件具有一个 ramping GUI 来解决这些问题。  我们的数据表对 alsok 进行了解释、但 TICSPro GUI 的解释更少。

    4. 可以计算上升时间。  如果采用 RAMPx_LEN 乘以相位检测器周期、则可以在没有校准中断的情况下调整斜坡的长度。  因此您可以找到斜率。  校准中断的长度和所需的时间由用户指定(但不能说校准中断为0us、否则永远不会发生、您的频率变化很小。

    6. 在斜升过程中,用户有一个选择。  如果 OUT_FORCE=0、则将其静音、否则将处于活动状态。

    此致、
    Deane2e.ti.com/.../5621.LMX2594-Calibration-Free-Ramping.pdf