This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:应提供 LMK00334

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/783065/lmk00334-q1-lmk00334-should-be-shipped

器件型号:LMK00334-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00334

您好:

我们的应用是连接到 LMK00334 CLKIN (5G 模块作为 PCIe RC)的5G 模块的100MHz PCIe REFCLK、LMK00334的三个 HCSL 输出连接到一个 PCIe 扇出开关和两个 PCIe EP。请帮助咨询以下问题、谢谢。

1、缓冲器的 CLKIN0为100MHz HCSL、4路 HCSL 的输出是否也为100MHz (手册只说最大输出频率为400MHz)?

REFOUT 网络直接连接到测试点。 同时、网络端没有设备或终端连接?

CLKOUTB1网络直接连接到测试点、网络末端没有设备或终端连接、是否正常?

保留一个25MHz 晶振以连接到 OSCIN/OSCOUT。 如果 CLKIN0被断开、使用晶振作为时钟输入来确定4路输出是否也是100MHz HCSL?

5. VCCOA/VCCOB/VCCOC 的引脚连接到 VCCO 网络,VCCO 和 VCC 共享一个电源,是否正常?

BR

 阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    A1。 是的、100MHz 输入的输出频率为100MHz。
    答2. 您可以将 REFOUT 信号直流耦合到接收器。 接收器侧不需要终端。
    答3. 如果未使用时钟、建议将输出保持悬空。 如果使用时钟输出、建议在时钟输出引脚附近包含一个50 Ω 接地端接。
    A4。 如果使用 OSCIN/OSCOUT 上的25MHz XTAL、则输出频率为25MHz。
    问题5. 没关系

    此致、
    通道