Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2492, LMX2581
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492、 LMX2581
尊敬的专家
我正在使用 LMX2592为 重视相位噪声和 SPU 的接收器应用生成本地振荡器(LO)。 LO 的频率范围约为4.3至8.3GHz、步长约为一赫兹。 该基准是一个极低噪声2GHz 源、可馈送可编程分频器以使频率处于 LMX2592 OSCin 的范围内。 您能否推荐输入路径频率和设置(调制器阶数、PFD 延迟、电荷泵电流等)与输出频率、以最大限度地降低相位噪声和杂散?
由于输出频率范围包括基准(6和8GHz)的倍数、因此可能存在整数边界杂散。 您能否建议如何使用乘法器来避免这些整数边界杂散? 为了帮助我了解这些问题、您能否提供一个使用评估板上的乘法器避免整数边界杂散的良好示例?
谢谢您的期待。
John