This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:详细寄存器说明

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782544/lmk05318-detail-register-description

器件型号:LMK05318

你(们)好

   我们的主要客户 计划是使用 LMK05318开发其产品。 但 我们在数据表、EVM 用户指南和 e2e 论坛中找不到详细寄存器说明。 您能帮助向客户分享注册说明吗? 他们 需要 深入了解这个芯片。 客户还使用了 TICS Pro 软件工具、但这还不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在努力发布寄存器说明的公共版本。 如您所知、TICS Pro 软件工具具有分步式图形用户界面(GUI)设计流程、可输入用户选择的时钟设计参数、计算频率规划并生成所需配置的器件寄存器设置。 我建议使用 GUI 来生成寄存器设置。 可以导出寄存器映射数据(十六进制格式)或 SRAM/EEPROM 映射数据、以便在启动时对 LMK05318进行主机编程。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Timlthy
    何时发布公共版本的寄存器说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    我们将在4月的某个时候把它打开。

    73、
    Timothy