This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:如何屏蔽触发器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/780401/lmc555-how-to-mask-the-triggert

器件型号:LMC555
我将 LMC 555用作可稳态多谐振荡器。  尽管 LMC 555在为电容器充电时忽略触发输入、但它在从电容器放电时接受触发输入并再次开始充电。 我想让触发器忽略输入、直到放电结束。 除了屏蔽触发器输入之外、还有其他方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takeo

    引脚2和6是否连接在一起? 当电容电压为电源的1/3时、此复触发器会自动触发。 但是、您提到了一个输入。 那么、这是单稳态电路和非稳态电路之间的交叉点?

    这是目标吗? '等待一个触发输入(低电平)、然后输出一个固定宽度的高电平输出脉冲、然后输出一个最小时间低电平脉冲、在此之后等待触发器变为低电平。 如果它为低电平、则立即执行下一个脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takeo、

    如果您需要更多帮助、请回复。 如果我的第一个回复对解决问题有帮助、请单击已解决选项。