This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2594寄存器设置和功能差异

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782400/lmx2595-lmx2594-difference-on-register-setting-and-functionality

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、

大家好、团队、

我有关于 LMX2594和 LMX2595差异的问题。

我对 LMX2595和 LMX2594寄存器设置差异的理解仅为 R27[0]、器件之间的所有其他寄存器功能是相同的。 正确吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takeo-San:

    是的、你是对的。 R27[0]应设置为0、否则可能会也可能不会引起问题、但在2594中将其保持为0是安全的。 其他所有内容都应该相同。

    此致、
    Hao