This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如何设置 SYSREF 时钟

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/781382/lmk04828-how-to-setup-sysref-clocks

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:TICSPRO-SW

我想在每个 SDCLKoutX 输出上获得一个150MHz 的 SYSREF 时钟、而不是相应的 DCLKoutX。 我尝试使用 Code Loader 工具、但可能有一些寄存器设置错误。  我目前在 SDCLKoutX 上看到的是直流信号而不是时钟、而 DCLKoutX 正常.. 答:请查看我的配置文件并找出错误?  

我将配置作为.txt 附加,您可以将其重命名为.mac。

谢谢、
卢卡   

e2e.ti.com/.../jc_5F00_150_5F00_texas.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luca、
    请下载 TICSPRO-SW、您会发现这更适合配置器件。

    SYSREF_DDLY 的最小值为8、您有4个。 可以改进 GUI 以限制/警告您这一点。

    此外、您还需要检查所有 SYNC_DISSYSREF/DISx、否则您将在脚部同步、SYSREF 将持续复位 SYSREF 分频器和其他器件时钟分频器。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothy!

    感谢下载 TICSPRO-SW 的建议、它看起来比旧的代码加载程序好很多。 我还将 SYSREF_DDLY 更改为8、并选中 SYNC_DISSYSREF/DISx 复选框、但情况不变。 我在 SDC 输出上仍然有一个直流信号。  

    我正在附加当前配置.TCS 文件(它是一个 txt 文件、但您可以重命名它)。 您确定没有什么问题吗?   

    感谢您的努力、
    卢卡

    e2e.ti.com/.../jitter_5F00_cleaner.tcs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luca、

    我加载了您的文件并再现了您的问题。 您似乎需要设置 SYNC_EN 位= 1。

    73、
    Timothy