This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:/RESET 引脚的最短持续时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782134/lmc555-minimum-duration-of-reset-pin

器件型号:LMC555

各位专家、您好!

我想知道/RESET-引脚的最短"L"电平持续时间。 数据表未指明它。 你有什么建议吗?  

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujiwar-san、

    使用示例器件、我测量了复位的传播延迟、以在[-40C、25C、125C]时覆盖 TRIG [3V、5V、15V]、并出现在 OUT 引脚上。 结果介于340ns 和700ns 之间。 2us 低电平时间是我建议的最小 VIL 复位持续时间。