This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:LMK00334

Guru**** 2514645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782087/lmk00334-lmk00334

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件:LMK00338

大家好、

根据数据表、TI 建议使用50 Ω 接地端接(HCSL 端接):

但 LMK00338的 EVM 未组装这些电阻器。 请您解释原因吗? 请检查我是否需要组装/不组装这些电阻器。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../LMK0033x.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我希望出现这种情况的原因是假定采用负载端接方案、而不是源端接方案。 所有时钟输出都通过直流耦合连接到 SMA。 因此、请确保在没有直流块的情况下不要连接到频谱分析仪(并添加这些50欧姆电阻器以使 HCSL 输出正常工作)!

    通过将50欧姆电阻靠近负载放置、例如、如果使用示波器进行测试并使用集成的50欧姆电阻接地、则信号完整性将会更好。 还可以选择放置一个串联端接电阻器、并使用源端接、该端接还可用于提高负载未完全匹配的信号完整性。

    73、
    Timothy