This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:对部件进行编程

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE906-706PROGEVM, CDCE706, CDCEL9XXPROGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/780758/cdce706-programming-the-part

器件型号:CDCE706
主题中讨论的其他部件:CDCE906-706PROGEVMCDCEL9XXPROGEVM

团队、  

我的客户有一个使用 CDCE706PWR 生成一些时钟的设计、他们需要能够对器件进行编程:

在 TI 网站上、我查看了 CDCE906-706PROGEVM、并有几个问题。

  • 我看过一本用户指南(SCAU026A、Nov2010),其中展示了一个带有 USB 接口的 EVM,但我也看到了一个带有并行端口接口的主板的旧文档(SCAU017B)。  使用 USB 购买 EVM 需要什么器件型号?   
  • 我想在空白 CDCE706PWR 部件安装在电路板上后对其进行编程。  我能否使用 EVM 插入电路板以对器件进行编程?  (如有必要、我非常愿意将电缆焊接到 EVM 上。)

 谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    我将了解一下这一点、看看我是否可以解决它、预计周一会更新。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    请进行跟进。
    谢谢
    Viktorija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    很抱歉耽误你的时间。  似乎具有用于编程 CDCE706的 USB 支持的 EVM 是 CDCEL9XXPROGEVM 是 CDCEL9XXPROGEVM。  不是 CDCE906-706PROGEVM。

    CDCEL9XXPROGEVM 文件夹没有提到 CDCE706的用途、这一点很有意思。  但是、如果您看一下 PROGEVM 文档 SCAU026A、它提到"CDCE (L) 9xx 编程 EVM 旨在对 CDCE (L) 9xx 和 CDCEx06系列的所有器件进行编程。"

    CDCEL9XXPROGEVM PCB 具有一个跳线、可针对 CDCEx06或 CDCE (L) 9xx 编程进行配置。  请注意、此电路板似乎有两个版本、但似乎都标有 v1.1。  2008 SCAU026文档的勘误表显示 CDCE9xx 和 CDCEx06丝网已交换。  2010 SNAU026A 没有勘误表、但电路板图片不变。  我有一个 CDCEL9XXPROGEVM 板、它显示了丝印、我希望它是正确的、因为它与旧文档相反。  但是、我在提到这一点时只是为了防止您收到的电路板不同。  请使用 CDCEx06的底部跳线位置、如下图所示。

    73、
    Timothy