This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:输入阈值

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/781956/cdclvp111-sp-input-threshold

器件型号:CDCLVP111-SP

您能不能就以下有关 LVPECL 时钟驱动器 CDCLVP111-SP 的问题提供帮助。

我想看看我是否可以对器件的输入阈值进行一些澄清。 在 PG 上。 7最小输入振幅被指定为0.5V。 从我可以收集的 TI 支持问题(http://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/761088/2813337#2813337?jktype=e2e)中 、我看到的内容似乎是指器件看到的单端输入。 是这样吗? 因此、当查看差分信号时、阈值将为+/- 500mV。 这是正确的说法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    VID 是单输入的高电平和低电平之间的差异。 这具有0.5V 的指定最小值。 由于输入本身具有两个此类单端输入、因此两个输入之间的"差动"电压为该电压的两倍或1Vpp-diff、即+500mV 至-500mV。 你是对的。

    谢谢
    Christian