This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:未使用的引脚与放大器;EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, CODELOADER, USB2ANY, LMK03328EVM, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/778682/lmk03328-unused-pins-evm

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: CODELOADERUSB2ANYTICSPRO-SW

大家好、
请允许我向您询问我们客户的一些问题、如下所示:

1。
我们可以看到数据表中的描述、如下所示、

(LMK03328数据表中的第47 - 48页)
-> 输出0和1共用一个输出电源(VDDO_01)以及输出2和3 (VDDO_23)。 输出4、5、6和7具有独立的输出电源(VDDO_4、VDDO_5、VDDO_6、VDDO_7)。 每个输出电源可单独设置为1.8V、2.5V 或3.3V。当需要禁用特定输出时、相应输出控制寄存器(R31、R32、R34、R35、R37、 R39、R41或 R43)应设置为0x00。 如果输出4、5、6和7中的任何一个以及它们的输出分频器被禁用;它们相应的电源可被连接至 GND。

 我知道 VDDO_23可以在禁用输出2和3时连接到 GND、这是正确的吗?

2.
您能不能建议我在未使用的次级参考时钟的情况下处理 SECREF_P/_N。

3.
CodeLoader 和 TICSPRO VIS USB2ANY 是否都支持 LMK03328EVM?


此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    1) 1)我的理解是、当输出2和3被禁用时、您无法将 VDDO_23接地。 仅 VDDO4/5/6/7。
    >我将与其他人再次核实。

    2) 2)将未使用的 SECREF 保持悬空并编程 SECBUFSEL = 0x03 (禁用)。

    3) 3)它由 CodeLoader 和 TICSPRO-SW USB2ANY 提供支持。 我建议使用 TICS Pro。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothe-San、
    是否可以再次检查问题1?
    如果您已经获得了结果、请告知我们。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    如果输出通道通过寄存器控制断电、则 VDDO_23可以连接到电源轨、并且几乎不消耗任何电流。  因此、如果您已经通过寄存器控制禁用了通道、则无需将 VDDO_23引脚下拉至 GND (通过弱下拉电阻器)或悬空 VDDO_23引脚。

    此致、
    Alan