This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:LVDS 或 LVPECL 模式下 DCLKouts 和 SCLKouts 的最大频率是多少?

Guru**** 2590920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/780600/lmk04828bevm-what-is-the-maximum-frequency-of-the-dclkouts-and-sclkouts-in-lvds-or-lvpecl-mode

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK04832LMK04808

PLL0和 PLL1以及 VCO 的内部频率和限制都有详细的记录。  DCLKouts 和 SDCLKouts 本身的最大频率如何?   

与可配置的内部频率相比、这些物理输出必须存在限制。

谢谢、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    通常、您可以将其运行得尽可能高、但振幅将开始受到影响。

    请参阅下图、了解一些时钟输出振幅。  一般来说、LVDS 更适合较低频率、LVPECL 更适合较高频率。

    需要注意的一点是、LMK04828评估板布局实际上不具有连接到 SMA 连接器的最佳信号完整性。  这可能导致某些频率的性能不理想。  请注意、LMK04832包含 CML 输出、可在高频下实现更高的输出振幅。

    该数据实际上来自 LMK04808、但具有类似的 LVDS 输出。  请注意、下面的这个图以 VOD (mV)为单位、上面的图以差分电压(Vpp)为单位。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到图、这是我在个人资料或帐户上找不到的设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    显然,我必须不正确地附上这些文件。  在这里、我重试。  请注意、LVDS 来自 LMK04808数据表。

    73、
    Timothy