This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582的相移

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, LMK04828, LMX2582, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/781423/lmx2582-phase-shift-of-lmx2582

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:TSW40RF80EVMLMK04828LMX2594

你好!

我想尝试 使用两个 LMXRF2564为不同电路板 TSW40RF80EVM 上的两个 ADC 计时。 因此 ADC 需要具有 synchroniс μ s 信号。 但是、如果我在 LMX25512的输入端具有相移波纹 WIN 两个信号、例如2度、那么我可以在其输出端实现什么相移? 它是否取决于 LMX 的总乘法? (例如、输入= 70MHz、输出= 700MHz)。 相移 将在10倍后增加到20度是正确的吗?

LMK04828的 МHz 相同、但频率会降低:(例如、输入频率= 300MHz、第一个 VCO 后的输出频率= 70 μ s)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    恐怕 LMX2582不支持相位同步。 当通道分频器和小数分频器包含在路径中时、两个器件的输出不一定会进行相位同步、即使它们被锁定到同一个源也是如此。

    请参阅 LMX2594数据表中的7.3.10和7.3.12以了解有关相位同步的更多信息、并查看您是否需要同步功能。

    假设器件确实处于相位同步、则 OSCin 中的 tao _1时间差直接由输出端的相同时间差反映。 话虽如此、您可以说70M 时为2度、700m 时为20度。 但是、我们通常使用时间差、因为度的相位差取决于频率、可能会导致混淆。

    请在 LMK04828上单独发布一个问题(每个器件型号都有单独的帖子)、我们的 LMKK 专家将回答该问题。

    此致、
    Hao