This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:HCSL 输入

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/780753/lmk00105-hcsl-input

器件型号:LMK00105

尊敬的技术支持团队:

您是否有任何具有 LMK00105的 HCSL 输入电路示例?

输入:XUN536100.000000I (IDT)

我应该像下面那样插入50Ω Ω 下拉电阻器吗?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    如有必要、我会将串联电阻放置在靠近 HCSL 输出的位置以实现源匹配-从0欧姆开始、然后是传输线路、再到接地50欧姆、再到 LMK00105输入的串联电容器。
    -这允许为发送器提供偏置的50欧姆电阻也用作射频终端。 将 LMK00105设置为外部终端。

    73、
    Timothy