This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟电平转换器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/780836/level-translator-for-clock

主题中讨论的其他器件:LMK00804B

你好

我正在寻找适用于高速 LVCMOS 时钟的单通道/双通道转换电平转换器。 输入时钟处于1.8V 电平、输出时钟应支持1.2V、1.5V 和1.8V 电平(需要1V 至1.8V 的支持)。 FMAX 为300MHz。

请推荐具有上述规格的器件。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi、

    请考虑 LMK00804B。 它的最低输出电压范围为1.5V 至3.3V、但您可以使用电阻分压器来支持较低的电压。

    73、
    Timothy