This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:有关差分输入和输出规格的问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/780851/cdclvd1208-question-about-differential-input-and-output-specs

器件型号:CDCLVD1208
主题中讨论的其他器件:LMK04808

缓冲器的输入规格显示了0.3V–1.6V 的差分输入范围。 但缓冲器的输出规格显示差分输出幅值为250mV 至450mV。 这是否意味着该缓冲器的差分输出可能不在其自身的输入规格范围内?

我有一位客户计划将这些缓冲器以菊花链形式连接在一起。  这是否可能在给定规格的情况下实现?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    输入缓冲器被指定为差分电压、pp、单位为 Vpp。 (0.3Vpp 至1.6Vpp)
    输出指定为 VOD、单位为 V。差分 Vpp 输出摆幅实际上是 VOD 的2倍。 因此 VOD = 0.25至0.45V 成为 Vdiff、pp = 0.5Vpp 至0.9Vpp。 因此、这将自行解决。
    -在查看数据表时需要注意的一点是、不同的器件规格可能不同、即使在您所经历的相同数据表中也是如此。 实际上、我认为最好的做法是数据表中的两个数字彼此相邻、以帮助理解这一点。

    我个人更喜欢 VOD 规格(V)、因为您可以更好地描述差分输出信号。 然而、差分输出电压 Vpp 对于差分信号的上升/下降时间测量很好。 请注意、差分电压 Vpp 是一种数学结构、实际上在器件中的任何位置都不存在。 请注意:差分信号单路输出的 Vpp 测量值"有效"为 VOD。

    请参阅 LMK04808数据表第16页的第7.2节"差分电压测量术语"、了解有关此主题的更深入说明和图片。

    73、
    Timothy