This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:模拟延迟

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/780814/lmk04828-analog-delay

器件型号:LMK04828

大家好、

输出2.5GHz 时、是否可以在 DCLKout 端口使用模拟延迟?

我期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shota-San、您好!

    简单的回答是否定的

    从技术上讲、它可以在模拟延迟的较低设置下工作。 但这将超出规格使用范围、无法保证。 可能适合进行实验室实验。

    73、
    Timothy