This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:上电问题

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/779540/cdce72010-power-up-issue

器件型号:CDCE72010

您好!

我正在尝试从 Abaco 设置 FFMC151夹层卡。  该板包含一个 CDCE72010芯片、并由 FPGA 进行控制。

第一步、我只想检查 CDCE 是否根据 EEPROM 上的默认配置生成时钟信号、 因此、我只需打开整个系统、并将 芯片的输出4用作差分时钟输入、根据可配置的计数器值来切换 LED (在上电时、转换器值为0)。 问题是我无法实现一致的行为:有时时钟会按预期生成、当设置正确的计数器值时 LED 会闪烁正常、有时 LED 会在上电时以不稳定的方式闪烁。 PD 引脚连接到1、使用按钮控制复位引脚、但即使复位芯片也没有帮助。

是否缺少任何初始化步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、

    我对这种情况有点困惑--是否可以安全地假设这种电路板/设计没有物理/硬件问题,因为它是 Abaco 生产的电路板,在产品发货时会接受测试? Abaco 是否不会为此产品设置 EEPROM? 您是否曾尝试联系 Abaco 寻求支持?

    话虽如此、而且不知道默认 EEPROM、它会为您提供间歇性功能。 我认为您的根本顾虑在于 OUT4意外的工作和非工作行为。

    *您能否确认从 EEPROM 加载的过程?
    *您可以共享 EEPROM 编程吗?
    *您的基准频率和 VCO 频率是多少?
    *您能否在工作和非工作情况下测量 VCO 的调谐电压?
    *如果您能够按照数据表第36页探测状态引脚:
    >是否可以对 R12进行编程 = 1000。 状态引脚将确认所选的基准。 确保这是正确的。
    >是否可以对 R12进行编程 = 0000。 和 R3 = 0。 参考时钟频率检测器应显示在 STATUS 引脚上。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题似乎是 EEPROM 内容在加电时未正确加载。 根据数据表、SPI_LE 信号在上电时必须处于高电平、可能在这段时间内 FPGA 正在自行配置、无法保持引脚的正确值。 通过 PD 引脚为芯片断电和上电可解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您分享您的发现、我对此表示赞赏。

    73、
    Timothy