This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:当 f=50MHz 时具有更好抖动的 CDCVF2505替代器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2505, CDCVF25084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/779944/cdcvf2505-alternative-device-of-cdcvf2505-with-better-jitter-when-f-50mhz

器件型号:CDCVF2505
主题中讨论的其他器件: CDCVF25084

尊敬的团队:

在主题中、我是否可以知道 、当 f=50MHz 时、我们是否有具有更好抖动的 CDCVF2505替代器件? 最好是使用 P2P 设备。 谢谢你。

此致、

Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    遗憾的是、我们没有性能更好的 P2P 替代产品、但您可能对 CDCVF25084感兴趣

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lane:

    谢谢你。

    此致、
    Polly