This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟选择促销

Guru**** 2695345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, TRF3765, CDCLVP110, LMK04832, LMK04906, LMK00301, LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/779965/clock-selection-promotion

主题中讨论的其他器件:LMX2582TRF3765CDCLVP110LMK04832LMK04906LMK00301LMK04806

嗨、大家好

我们的客户正在寻找时钟、要求:

  • 4个以上的通道;
  • 5GHz 附近的工作频率;(较低的5GHz 也是可以的)
  • 要点:通道间低延迟(< 2ps 更好);

我们是否有可满足这些要求的器件?  

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pengfei、

    我们在频率方面拥有的最接近的是:
    LMX2582/92/94。

    4分之一。 意味着5个或更多? 这些器件具有两个差分输出。 因此、如果您单独考虑每个输出、这将是4个输出、但一对的正负输出将是180度异相(但确定性)。

    如果需要差分或相同相位、是否可以将这些器件的2倍或3倍与通用基准一起考虑以获得所需时钟的数量?

    -

    我们还有 TRF3765、工作频率高达4.8GHz、可提供4路差动输出。 同样、如果您可以使用将为您提供更多时钟的单端时钟。

    -

    对于时钟芯片、LMK04832可用作高达3250MHz 的扇出缓冲器/分频器。 CDCLVP110是一款可高达3.5GHz 的缓冲器。 您将获得14或10个输出、但频率不会达到请求的高。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Timothy。 我们将与客户讨论您提到的器件。 还有一个问题:我们是否有更多具有较低杂散的器件连接到 LMX2582。 2.5GHz 频率点。
    谢谢
    -彭芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在2.5GHz 时、我们有许多选择。 尝试在 http://ti.com/clockarchitect/中键入您的要求。

    从用于简单扇出的 LMK00301/8/6/4到用于抖动消除/时钟生成/扇出的 LMK04832、这些选项具有许多输出和 SYSREF 选项。 LMK04906还可用于抖动消除/时钟生成/扇出、输出大于4、但 SYSREF 没有选项。 LMK04806与 LMK04906类似、具有更多输出。

    73、
    Timothy