This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMx2594 IBIS 模型

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/778970/lmx2594-lmx2594-ibis-model

器件型号:LMX2594

Lmx 2594

是否可以在 IBIS 模型中调整 OUTx_PWR?

请告诉我如何降低输出以进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hosoki、
    有关详细信息、请参阅此帖子:e2e.ti.com/.../762338。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着您无法更改输出本身?
    是否有方法可以进行 SI-Simulate RFOUT?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hosoki、

    我相信 IBIS 模型是在 OUTx_PWR 设置为31的情况下构建的。 此外、使用 IBIS 模型对输出功率进行高频仿真也不准确。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hosoki-San、

    我们没有用于高频射频输出端口的任何模型。 射频输出阻抗很小。 如果您希望与50欧姆系统更好地匹配、我们建议使用50欧姆上拉电阻。