This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:用于为 Xilinx zcu111 RFSoC 演示板计时的 LMK04208和 LMX2594配置

Guru**** 2591880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/780026/lmk04208-lmk04208-and-lmx2594-configuration-for-clocking-the-xilinx-zcu111-rfsoc-demo-board

器件型号:LMK04208
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

我正在使用 Xilinx zcu111 RFSoC 演示板、该演示板使用 LMK04208和 LMX2594进行射频时钟。 我需要帮助以生成以下配置的寄存器文件:

 

部件

器件引脚

引脚名称

信号名称

频率 MHz

LMK04208输入

U90-36.

OSC_IN_P

OSCIN_4208_CMOS

122.880

LMK04208输出

U90-4.

CLK_OUT0_P

SYSREF_FPGA_C_P

未使用

LMK04208输出

U90-13.

CLK_OUT1_P

SYSREF_RFSOC_P

250.000

LMK04208输出

U90-22.

CLK_OUT2_P

FPGA_REFCLK_OUT_C_P

未使用

LMK04208输出

U90-48

CLK_OUT3_P

LMX2594A/C_SYNC

122.880

LMK04208输出

U90-53.

CLK_OUT4_P

REFIN_2594A/C_P

122.880

LMK04208输出

U90-58

CLK_OUT5_P

CLK_4208_OUT5

10,000

LMX2594RHAT 输入

U102-8.

OSCIN_P

REFIN_2594A_C_P

122.880

LMX2594RHAT 输出

U102-23.

RF_OUT_P

RF1_CLKO_A_P

250.000

LMX2594RHAT 输出

U102-19.

RF_OUTB_P

RF1_CLKO_B_P

250.000

LMX2594RHAT 输入

U104-8.

OSCIN_P

REFIN_2594C_P_P

122.880

LMX2594RHAT 输出

U104-23.

RF_OUT_P

RF3_CLKO_A_P

250.000

 

这是我第一次使用这些类型的器件。 我尝试为 LMK04208使用 WebBench 工具、但无法找到可行的配置、我认为问题出在250MHz CLK_OUT1_P

如果此输出无法在250MHz 下工作,则有两个选项:

1。      此逻辑的 IP 发生器具有许多参考时钟选项、请参阅下面的示例。 该相同的基准也用于 DAC。 对于参考时钟、还有许多其他选项未显示在下图中。

2.      2. Xilinx 的 TRD 示例参考设计此板的 ADC 时钟频率为4.096GHz、使用了245.760MHz 的参考时钟。 我能够获得 WebBench 工具来找到解决方案。 如果这样做更容易、我们可以将 ADC 和 DAC 的时钟频率设置为该频率。

我下载了 TICS Pro 1.6.8.0版、似乎使用该程序有一个很大的学习曲线。

我不理解为这些部件生成寄存器文件的流程。 Xilinx 的 TRD 具有一个用于将寄存器文件加载到 LMK04208和 LMX2594器件中的程序。

Xilinx zcu111的参考资料位于此处:

我正在使用 Xilinx zcu111 RFSoC 演示板、该演示板使用 LMK04208和 LMX2594进行射频时钟。 我需要帮助以生成以下配置的寄存器文件:
 

部件

器件引脚

引脚名称

信号名称

频率 MHz

LMK04208输入

U90-36.

OSC_IN_P

OSCIN_4208_CMOS

122.880

LMK04208输出

U90-4.

CLK_OUT0_P

SYSREF_FPGA_C_P

未使用

LMK04208输出

U90-13.

CLK_OUT1_P

SYSREF_RFSOC_P

250.000

LMK04208输出

U90-22.

CLK_OUT2_P

FPGA_REFCLK_OUT_C_P

未使用

LMK04208输出

U90-48

CLK_OUT3_P

LMX2594A/C_SYNC

122.880

LMK04208输出

U90-53.

CLK_OUT4_P

REFIN_2594A/C_P

122.880

LMK04208输出

U90-58

CLK_OUT5_P

CLK_4208_OUT5

10,000

LMX2594RHAT 输入

U102-8.

OSCIN_P

REFIN_2594A_C_P

122.880

LMX2594RHAT 输出

U102-23.

RF_OUT_P

RF1_CLKO_A_P

250.000

LMX2594RHAT 输出

U102-19.

RF_OUTB_P

RF1_CLKO_B_P

250.000

LMX2594RHAT 输入

U104-8.

OSCIN_P

REFIN_2594C_P_P

122.880

LMX2594RHAT 输出

U104-23.

RF_OUT_P

RF3_CLKO_A_P

250.000

 
这是我第一次使用这些类型的器件。 我尝试为 LMK04208使用 WebBench 工具、但无法找到可行的配置、我认为问题出在250MHz CLK_OUT1_P
 
如果此输出无法在250MHz 下工作,则有两个选项:
 

     逻辑的 IP 发生器具有许多参考时钟选项、请参阅下面的示例。 该相同的基准也用于 DAC。 对于参考时钟、还有许多其他选项未显示在下图中。

 

 

2.      Xilinx 的 TRD 示例参考设计此板的 ADC 时钟频率为4.096GHz、使用了245.760MHz 的参考时钟。 我能够获得 WebBench 工具来找到解决方案。 如果这样做更容易、我们可以将 ADC 和 DAC 的时钟频率设置为该频率。

 
我下载了 TICS Pro 1.6.8.0版、似乎使用该程序有一个很大的学习曲线。
 
我不理解为这些部件生成寄存器文件的流程。 Xilinx 的 TRD 具有一个用于将寄存器文件加载到 LMK04208和 LMX2594器件中的程序。
 
Xilinx zcu111的参考资料位于此处:
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK04208-for-250-MHz.tcsHelloDavid、

    我们将在 LMK04208中添加频率规划器、我认为这将使您的问题更加容易。  同时、我是否了解您需要从 LMK04208获取250MHz?

    您是否将 LMK04208用作具有干净基准的时钟发生器以产生250MHz 的频率?
     -如果是、您的参考频率是多少?

    或者、您是否将 LMK04208用作具有噪声基准的抖动清除器和用于抖动消除的 VCXO?
     -如果是这样,您的基准频率和 VCXO 频率是多少?

    基本上、您将设置参考频率、然后使用 R 分频器分频为相位检测器频率。  然后、该频率乘以 VCO/VCXO 频率、该频率是第二个 PLL 的基准、或驱动时钟分配路径、时钟分频器将分频该分配路径以获得所需频率。

    我附加了一个示例文件、将 LMK04208用作时钟发生器、具有100MHz 基准、100MHz 相位检测器频率、3000MHz VCO 频率和250MHz 输出时钟。
      >请告诉我是否可以提供更多帮助。  如果您需要其他差分频率的时钟或具有不同的基准频率、

    73、
    Timothy