This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:VCO 值变为不正确的数字

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/779395/pllatinumsim-sw-vco-value-becomes-incorrect-number

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

器件选择为 LMX2594、然后加载。 我更改了如下参数。

Fosc 120MHz

FPD 120MHz

KPD 24.219

Fout 7165

在这种情况下、VCO 频率变为3582.5MHz、该数字是正确的。

但是当我在 Fout 框中输入时、不会改变值、Fvco 值会改变3462.5MHz、并且永远不会恢复。

我不知道为什么会发生这种情况。 请检查此现象?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    我可以重复这个问题、我认为计算有一些问题。
    但是、我找到了一种解决此问题的方法。
    在 Fout 分频器框中、键入2。 在"输出"框中、键入7165。 PLL SIM 将自动将分频器框改回1,VCO 频率变为正确:)。
    顺便说一下、120MHz FPD 不是一个好选择、这将迫使您使用一阶调制器。 您可以使用 TICS Pro 验证这一点。