请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PLLATINUMSIM-SW 主题中讨论的其他器件:LMX2594
您好!
器件选择为 LMX2594、然后加载。 我更改了如下参数。
Fosc 120MHz
FPD 120MHz
KPD 24.219
Fout 7165
在这种情况下、VCO 频率变为3582.5MHz、该数字是正确的。
但是当我在 Fout 框中输入时、不会改变值、Fvco 值会改变3462.5MHz、并且永远不会恢复。
我不知道为什么会发生这种情况。 请检查此现象?
此致、
渡边俊弘