This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937:任何具有内部存储器且数据保留规范为 gt 且超过20年的时钟分频器部件?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/779144/cdce937-any-clock-divider-parts-with-an-internal-memory-that-has-a-data-retention-spec-of-than-20-years

器件型号:CDCE937

您好!

我将了解时钟芯片中的 NVM 寿命。 目前、一个设计使用 CDCE937、其数据保留时间仅为10年。 我们是否提供任何具有数据保留规格超过20年的内部存储器的时钟分频器部件?

该芯片目前的工作是采用50MHz 参考时钟并输出3 50MHz 和2 1.8MHz 时钟。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道我们的产品组合中有任何可保证超过20年的部件。 也许您可以考虑使用具有满足数据保留要求的内部闪存的外部 MCU 作为可编程时钟器件的引导加载程序。

    此致、
    Alan