This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:参考 PRO 板

Guru**** 2749085 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2595EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/778514/lmx2594evm-reference-pro-board

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2595EVMUSB2ANY

尊敬的团队:

我的客户之前购买过 LMX2594EVM 和 LMX2595EVM、但现在随这些套件提供的参考专业版电路板无法正常工作。 它们只需要获取这些板。 是否可以单独提供 Ref Pro 板、或将这些 EVM 放回并将其更换为新 EVM?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明它们为何/如何无法正常运行?

    请注意、如果您只需要 EVM 上的 USB <-->通信接头、则可以购买 USB2ANY。

    73、
    Timothy