This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:上电延迟

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1169196/tpl5010-power-on-delay

器件型号:TPL5010
主题中讨论的其他器件: TPL5110

各位专家:

在有关  TPL5010的查询中寻求您的帮助:

客户希望将其用作加电延迟计时器。 UC 并不像往常一样。
问题是、是否可以通过短接 RSTN 和 DONE 来设置 DONE 信号?
或者、在允许完成之前、RSTn 高电平之间是否有一个时间范围?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    建议在单次触发模式下使用 TPL5110、Vcc 上电后、DRV 引脚将在可配置的时间内变为低电平一次。

    然后使用 D 触发器将 DRV 脉冲转换为 L -> H 或 H -> L 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。

    根据 CX、遗憾的是、这在他们的配置中是不可能的。 他们只想在其启动模式下使用芯片(这 应该起作用)。 问题是芯片在启动期间是否在 RSTN 被置位的同时检测完成?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我想您在启动期间讨论的是 First DONE 信号、对吧?

    RSTn 恢复为高电平后、内部计数器开始计数。 我不知道我们是否可以在计数器开始计数时同时提供 DONE 信号。 为了安全起见、我建议使用 RC 网络在 RSTN 和 DONE 之间添加一些延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。

    CX 现在已在 DONE 和 RSTN 之间添加了一个50ms 的 RC 链路。 希望这能起作用。 如果您在配置中没有其他需要考虑的内容、我们可以关闭此案例。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您的客户好运。  

    我现在要关闭此帖子。