This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487:单端与差分。

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1171124/lmx2487-single-ended-vs-differential

器件型号:LMX2487

您好、团队与客户一起使用此设备。  LMX248。

数据表显示该器件不一定需要在 FinRF 引脚上进行差动操作、实际上、如果您使用电容器分流互补输入、则可以在单端运行。 但是、在单端模式与差分模式下运行时、输入功率灵敏度是否会发生变化尚不清楚。 单端操作中的最大/最小输入灵敏度是否发生变化? 如果是、它会变为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    我认为输入灵敏度是单端测量的。 对于差分信号、灵敏度应提高3dB。