This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E07:HCSL 振荡器建议

Guru**** 2929260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E07, LMK6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1170670/lmk61e07-hcsl-oscillator-recommendation

器件型号:LMK61E07
主题中讨论的其他器件: LMK6H

大家好、  

我正在为具有 HCSL 低抖动400MHz 输出的客户寻找合适的时钟发生器或振荡器。 他们正在为自己的 SoC 寻找振荡器。 我认为 LMK61E07可能符合他们的要求、但占用空间似乎太大。 我们是否有适合这种情况的解决方案? 请参阅以下要求。

功能

引脚名称

引脚类型

IO 电平

说明

系统时钟

REFCLK_p

REFCLK_n

HCSL 输入

1.15V

低抖动400MHz 差分 REFCLK 输入

该引脚不应包含扩频时钟(SSC)

参数

符号

最小

典型值

最大

单位

输出频率

 

 

400

 

MHz

占空比

 

40

50

60

%

频率容差

 

-100

0

100

ppm

上升/下降时间

 

 

100

400

电源

单端电压限制

 

-0.3

 

1.2.

差速摆幅

差分电压

500

800

1500

MV

输入共模

 

-0.3+VDIFF/4

 

1.2VDIFF/4

时钟源输出直流阻抗

 

40

 

60

电阻

窄带抖动(12kHz 至20Mhz)

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izzy、  

    LMK6H 很可能是此应用的最佳解决方案。 它采用 DLE (3.2mm x 2.5mm)或 DLF (2.5mm x 2.0mm)封装、 可满足+/- 25ppm 的频率稳定性要求。 我们目前生产的唯一一款可输出400MHz HCSL 的独立振荡器是  LMK61E07/E08、但正如您提到的、它采用了更大的封装尺寸。 LMK6H 计划于2023年第1季度推出、但我们尚未确定400 MHz 型号的发布日期。

    我们可以通过电子邮件继续讨论样片供货情况。  

    此致、  

    Connor