This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:某些组件上的延迟偏移

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1170037/lmh1981-delay-offset-on-some-components

器件型号:LMH1981

大家好、

我们最近发现 LMH1981提取器芯片的行为异常。

我们拥有两年前制造的 PCB 板、可从突发式 PAL 参考中正确提取 FHV 信号。

下面是 LMH1981输出的 H 信号(下降沿)的捕捉(持续模式被启用)。 我们可以看到、该信号在时间上是稳定的。

我们现在制造了完全相同的电路板(相同的 PCB、相同的 BOM)、LMH1981的行为不正确。

H 信号不稳定、我们的基因组解决方案不再工作、请参阅下面的捕获。

我换了两个 LMH1981、问题现已在新批次中消失。 芯片肯定会出现问题。

您是否在过去几个月/几年中修改过 LMH1981芯片、或者对此有任何解释?

更新:我已经测试了新批次中的其他电路板、有时延迟偏移小于图片中所示的延迟偏移。 它看起来因组件而异。 您如何解释这种行为?

下面您将找到 H 信号上升沿未对齐的捕捉(使用偏移延迟(64µs)在上升沿触发、以查看 H 信号的下一个上升沿):

此致、

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    我不知道这种行为的原因。 据我所知、器件应该没有变化。  

    如果增大输入视频信号、H-SYNC 是否会变得稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们实际上已经了解、我们需要在使用此器件的下降沿而不是上升沿时进行三角波处理(下降沿是稳定的、而不是上升沿)。

    此致、

    Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    我不知道发生了什么错误、我们无法通过器件进行调整。  

    如果您认为这是设备问题、则可以请求进行故障分析。 联系您所在地区的销售人员或访问我们的客户支持页面 :https://ticsc.service-now.com/csm/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    这不是设备问题、只是我的理解有误。

    感谢您的支持。

    此致、

    Benoit