This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:Y1至 Y4输出引脚上的 CDCI6214配置输出波形振幅不正确

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1170021/cdci6214-cdci6214-configuration-output-waveforms-amplitude-on-y1-to-y4-output-pins-is-not-correct

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件:、 TICSPRO-SW

您好!  

 XIN 上的输入基准:   

1)晶体,位于 CDCI6214EVM 上  

2) 原型板上的 LVCOMS (VDDCO=VDDREF=+3.3V)

输出时钟配置要求:  

Y0:25MHz、  

Y1: LVDS、100MHz、+1.8V

Y2: LVCMOS、P+N+、100MHz、+1.8V

Y3: LVCMOS、P+N+、125MHz、+1.8V

Y1: LVDS、100MHz、+1.8V

TICS Pro 版本:v1.7.5.7

我尝试了以下相关配置:  

CHx_1p8vdet --1 (1.8V)

地址3Bh、(位12-11) CHX_LVDS_cmtrim_inc = 2
地址3Bh (位4) CHX_LVCMOS_DRv --1 (快速)
地址3Bh、(位2、位1) CH0_LVCMOS_DRV=快速模式(3h)=正常模式(28 Ω)

地址1Bh、
位14:IP_BYP_en_ch3 = 1
位13:IP_BYP_en_ch3 = 1
位12:IP_BYP_EN_CH2 = 1
位11:IP_BYP_EN_CH1 = 1

我使用了寄存器提交流程。  

遗憾    的是,除了 Y0引脚上正确的输出25MHz 波形是正确的(振幅和频率都是正确的),我仍然无法在输出 Y1至 Y4引脚上获得所需的正确时钟波形。   在示波器上设置交流耦合以测量这些输出波形后, 相关的输出频率看起来正确(符合所需的设置值)。  输出 LVCMOS 时钟的振幅 不正确、LVDS 的输出时钟翼也不正确。   

我可能错过了某个地方的一些关键配置。 您是否 会帮助检查它并为我提供正确的配置值?

此致、  

Aaron Sun

所附的相关配置和测量波形。  


e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_CDCI6214.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!  
    为了更好地帮助您、您是否可以与我分享您的原理图?  (请注意、这是一个公共论坛、如果您希望通过电子邮件离线共享原理图、任何人都可以查看此论坛。)  
    您是否使用 TICSpro 对器件进行编程?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente、  

    没问题。  请告诉我您的工作电子邮件地址。  

    BTW、 所连接的波形是在具有25MHz 晶体输入的 TI CDCI6214EVM 上测量的。   也就是说  、TI CDCI6214EVM 上也发生了这种情况、 几天时间我都在困惑之中。  

    此致、  

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  
    如果您单击我的个人资料并滚动至底部、则应该会有一个"View Vicente's info"按钮、其中将包含我的 TI 电子邮件。 这绝对是奇怪的。 如果您使用的是 TICSpro、您能否与我共享.TCS 文件?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:  

    我会仔细检查您的配置文件、它看起来是空白的、没有电子邮件地址。 我的.TCS 文件已附加。 这是否意味着它可能受到 TICSPRO-SW 的限制?

    此致、  

    Aaron  

      e2e.ti.com/.../CDCI6214EVM_5F00_25M_5F00_crystal_5F00_Input.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  
    感谢您共享 TCS 文件。
    这绝对是奇怪的。 我稍后将注意到这一点、以便对此进行研究。  
    此外、我 还向您发送了一封电子邮件、请确认您已收到。  

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:  

    谢谢。  现在、我在尝试后解决了这个问题。  

    此致、  

    Aaron