This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:振荡器引脚阈值电平?

Guru**** 2526170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1171081/lmk05318b-oscillator-pins-threshold-level

器件型号:LMK05318B

各位专家:

有关  LMK05318BRGZR 器件的查询、我们将向您寻求帮助:

[1] XO_P 和 XO_N 是否具有阈值电压?

无法从 D/S 中找到此信息 我只会看到其他输入引脚的阈值。

请确认。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、我们在第10页指定该值作为电压摆幅电平。

    VIN_SE:将此值用于 LVCMOS 等单端输入。 这是通过单端探测 XO_P 来测量的。

    VIN_DIFF:将其用于差分输入。 这是通过差分探测 XO_P 和 XO_N 来测量的。

    VID:用于差分输入。 这是通过单端探测 XO_P 或 XO_N 来测量的。

    此致、

    Jennifer