This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:无本地参考时出现锁定检测问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1135358/lmk05318bevm-lock-detection-issue-when-no-local-reference

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK05318B

大家好、

 遇到此问题时、我刚刚完成了 LMK05318B 的评估:

我使用 STATUS0和 STATUS1作为 All2和 DPLL 的锁定检测指示器(我使用 具有级联 APLL2的 DPLL 模式)

STATUS0设置为- DPLL 锁相检测

STATUS1设置为 - PLL2数字锁定 检测

步骤1:D4和 D5 LED 均亮起(表示两个 PLL 均已锁定)

步骤2:我已移除跳线 J9 (本地 XO VCC)以模拟故障、实际上两个 LED 都已关闭。

步骤3:重新插入 J9使我返回到第1步、正如预期的那样。

步骤4:按照预期、移除外部基准、D4 (DPLL 指示灯)关闭、然后在重新连接外部基准时重新打开。

到目前为止、每个指示灯都正常工作、直到我在 EVM 电源关闭然后打开时重复所有步骤:

步骤5:EVM 关闭、J9被移除、外部基准打开。  

第6步:EVM 打开、D5 (APLL2 指示器)打开、此时 不应打开、因为没有48.0048MHz 基准。

步骤7: 重新插入 J9和 D5保持开启状态

步骤8: 卸下 关闭的 J9和 D5 (恢复正常运行)

简而言之、在没有本地基准的情况下为芯片上电时、ALPP2数字锁定检测存在错误指示。

我发现了这篇文章、描述了几乎相同的问题、但对于不同的 PLL:

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1116391/lmx2595-lock-detect-reports-sporadic-false-lock-when-refin-removed/4143089#4143089

是否有办法解决此问题? (我的设计中未使用任何系统主机)

谢谢、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    EVM EEPROM 是否已编程到您的寄存器设置? 我想知道、在步骤6中、您是否运行出厂时配置的默认 EEPROM 设置(请参阅数据表)。 在这种情况下、路由到 D5的状态1显示 DPLL 保持活动模式。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jennifer、

    EEPROM 实际上编程为以下配置:

    STATUS0 - DPLL 锁相检测

    STATUS1 - PLL2数字锁定 检测

    谢谢、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    您能否共享您用于对 EEPROM 进行编程的.TCS 配置?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    很抱歉耽误你的时间、这是 file.e2e.ti.com/.../10M_5F00_REF_5F00_32M_5F00_OUT7_5F00_SE_5F00_CMOS.tcs

    谢谢、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    新消息? 是否运行了脚本?

    谢谢

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    很抱歉让我们等了一会。 是的、我运行了脚本并按照 您的步骤操作-我看到的问题相同。  

    目前、请向我们的设计团队核实这种情况的原因。 当我们有更新时、我会告诉您。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    感谢您的确认、正在等待进一步更新。

    此致、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    您能否与设计团队核实我的问题?

    谢谢

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    在讨论设计之后、我进行了以下更新:

    • PLLn DLD 状态基于 PLLn 调谐电压(Vtune)。 当在 POR 时 XO 输入缺失时、PLLn DLD 可能读为高电平、因为 Vtune 由于浮动信号或电荷泵电流泄漏而下降到所需的调优阈值内。 这不是评估 APLL 锁定的推荐方法。 该状态信号旨在用作调试位。
    • 如果您尝试确定 DPLL 锁定、建议改用 LOPL_DPLL 或 LOFL_DPLL 信号。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我的意图是表明:

    1-仅使用本地基准时 APLL 锁定

    2-当10MHz 基准有效/有效时 DPLL 锁定。

    对于 DPLL 锁定、我确实使用 LOPL_DPLL、它运行正常

    如果 APLL DLD 不 是评估 APLL 锁定的推荐方法、那么正确的选择是什么?

    谢谢、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我理解您的提问。 若要在仅使用本地基准时检测 XO 的 APLL 锁定、请启用 BAW 锁定检测并读回 R80[7]。 请注意 、该位不能路由到 STATUSx 引脚。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我的设计是一个独立模块(无 MCU)、因此无法读取上述寄存器。

    还有其他选择吗?

    谢谢

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    除了 BAW_LOCK 之外、没有其他状态位可检查 APLL 锁定。

    我需要更好地了解您的应用。

    1. 在 DPLL 基准消失的情况下、您是否希望检查 APLL 何时锁定?
    2. 换句话说、您有一个板(使用 APLL 和 DPLL)还是两个单独的板(一个仅使用 APLL、另一个使用 DPLL + APLL)?
    3. 想要 APLL 锁定检测位的原因是什么?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    问题1. 是-当不需要高频精度、或者外部基准发生故障或被移除时、模块可以指示 APLL 锁定。

    问题2. 一个板同时具有 APLL 和 DPLL 指示灯

    问题3. 如 Q1中所述。

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    您可以使用 DPLL 保持活动位来指示 DPLL 基准何时丢失以及器件何时转变为保持模式(仅 APLL 模式)。 同样、这不会指示 APLL 是否已锁定。 如果存在有效的 XO 输入电平和频率、APLL 将锁定到 XO。 您可以使用 LOS_XO 位确认存在 XO 输入。


    此致、

    Jennifer