This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:如何分辨 LMK05318A 与 LMK05318B 之间的差异

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1163773/lmk05318b-how-to-tell-the-difference-between-lmk05318a-vs-lmk05318b

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05318

你(们)好。

是否有办法 区分 LMK05318A 与 LMK05318B 器件? 从寄存器 R0到 R4、它们在两种模型之间似乎是一致的。
使用 PRTID 寄存器、这两个版本之间的值不同、但同一版本的芯片之间的值也不同。

此致

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    有关 LMK05318B 与非 B 版本之间的差异、请参阅之前的 e2e 线程: e2e.ti.com/.../lmk05318b-the-difference-between-lmk05318b-and-lmk05318-without--b

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vicente、

    这两个版本之间的硬件架构差异并不能帮助我们以编程方式区分这两个版本。  但是、对于非 B 版本、R3值似乎是0x11。 b 版本 R3值>= 0x32。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:  

    您能否确认我们可以依赖 R3值来区分 LMK05318的 B 版本和非 B 版本。

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    可通过读取 REVID、R3来实现差异化:

    • LMK05318B、R3 = 0x42 (最新器件、第三版)、0x32 (第二版)、0x22 (第一版)
    • LMK05318、R3 = 0x11

    此致、

    Jennifer