This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:使 OSCin 与输出同步

Guru**** 2510405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1172416/lmx2595evm-synchronise-oscin-to-output

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

您好!

我有一个 LMX2595 EVM 板和一个工作频率为80.5 MHz 的外部振荡器。 我想使用 LMX2595板生成40.25MHz 的输出(即将输入频率除以2)。 为了实现这一点、电路板使用内部 VCO、但输出与输入信号不同步。 如何在输入(“OSCin”)和输出(“RFoutA”)之间实现同步?