This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1171876/lmx2594-question

器件型号:LMX2594

大家好、

您能帮我对我的客户提出的问题提供一些意见吗?

客户使用3Gsps ADC、输出接口为8对高速串行端口、支持 JESD204B。 在这种?25ppm 或40ppm 的情况下、我是否可以知道客户时钟发生器的稳定性应该达到什么?

2.客户 发现在同一类型的应用中、具有40ppm 晶体振荡器 的产品使用射频合成器芯片、例如 LMX2594、具有25ppm 晶体振荡器的产品、不需要 LMX2594芯片。 问题是  、在什么情况下需要射频合成器芯片?

3.如果 TI 有用于设计时钟总解决方案的软件工具、或者是否有任何基本培训材料可供客户使用?

谢谢。

此致、

Ivy