This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:无法完成客户应用 LMX2491的配置。 请检查初始配置程序是否有问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1172391/lmx2491-the-configuration-of-customer-application-lmx2491-cannot-be-completed-please-check-whether-there-is-a-problem-with-the-initial-configuration-program

器件型号:LMX2491

无法完成客户应用 LMX2491的配置。 请检查初始配置程序是否有问题。

e2e.ti.com/.../lmx2491.he2e.ti.com/.../lmx2491.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    我们不会帮助调试客户的软件、请提供客户实际写入器件的寄存器配置。 此外、基准时钟和 VCO 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前的问题是燃烧不会进入配置,是否有任何事项需要注意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    无需注意。 建议使用 TICS Pro (https://www.ti.com/tool/ticspro-sw)交叉检查客户的软件中是否有正确的寄存器值。