This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:几小时后 LMX 2595的本底噪声上升

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1170614/lmx2595-rise-in-noise-floor-of-lmx-2595-after-few-hrs

器件型号:LMX2595

你(们)好

我是一名通过 50MHz 频率生成3GHz 的 LMX2595用户、配置器件后、器件锁定到所需频率、锁定状态为逻辑1。 相位噪声规格也符合。 但有时、有时可能在30分钟或1小时后、近距离内的本底噪声会升高、这会影响10Hz、100Hz 和1KHz 时的相位噪声、但锁定状态仅显示为逻辑1。 在此期间、已测量基准、并且观察到本底噪声没有变化。

原因可能是什么。

此致

Vikas Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    在这些偏移频率下、相位噪声来自参考时钟。 问题是否在很短的时间内发生一次? 您使用的是哪种参考时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    我使用10MHz 的 Wenzel 时钟。 之后、我有一个乘法器电路可获得50MHz 频率、而放大器可为 PLL 提供8dBm 功率。 在正常情况下,如果我看到 PLL 输出接近200 KHz,频谱看起来非常干净。 但几个小时后、在同一范围内、我可以看到很多噪声都上升到了本底噪声之上。 由于跨度为200KHz、任何额外的噪声都会增加相位噪声。

    我在问题期间监控了 VCO 调谐电压、没有任何差异。 即使锁定检测状态显示为高电平、也表示锁定。

    如果出现问题,我需要关闭模块,然后对其进行编程,问题就会消失。

    此致

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    也许您应该在没有合成器的情况下执行相同的测试、看看您是否会从放大器观察到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    当问题出现在合成器侧时、我尝试过 RF 链、看不到任何本底噪声升高。

     

    最近、我更新了代码并使用简单的小数来获得输出频率、我在两天内观察了该模块8小时。 问题未再次显示。

    最初、我使用大比例来获得输出频率。

    与 VCO 校准相关的任何问题都可能存在?

    此致

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    校准与分次无关。

    FPD 为50MHz、而 VCO 为12GHz、则为整数通道。 无论分母值是什么、分子都是零、您不需要大分次。 当我们想随机生成杂散时、在小数通道中使用大分次。 在整数通道上、在某些情况下、大分数可能会产生杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    这就是我所相信的、选择大比例可能会有一些问题。

    感谢您的确认。

    此致

    Vikas