This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:JESD204B 支持

Guru**** 2924920 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1170859/lmk03806-jesd204b-support

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!

我的客户考虑将具有以下时钟的 LMK03806用于具有 JESD204B 接口的转换器。

 - SYSREF 时钟= 15.36MHz、器件时钟= 491.52MHz 和245.76MHz

使用 LMK03806提供 JESD204B 支持时、是否存在任何预期问题?

2.他们是否必须使用 LMK0482x 等双 PLL 产品来支持 JESD204B? 请您解释一下区别吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  
    LMK03806和 TI 时钟发生器通常不支持 JESD204B。  
    您必须使用网络同步器或抖动消除器、如 LMK0482x。  
    LMK0482x 是一款双 PLL 抖动清除器。 如果 您有需要清理的脏污/噪声基准、您可以使用 LMK0482x 等器件对其进行清理。 从较高层次的角度来看、该过程由基准通过具有窄 LBW 的第一个 PLL 来完成、一旦信号是"干净的"、则通过第二个 PLL 来产生各种干净的输出时钟。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的回复。

    客户还有其他问题。

    当基准时钟输入的质量相同时、LMK04828时钟输出和 LMK03806时钟输出之间有何不同?

       例如、他们认为两个器件之间的抖动特性差异不足以影响 JESD204B 支持。

    2.在生成 SYSREF 时钟时是否需要使用下面的块?

       他们认为这与使用 LMK03806的输出分频器生成 SYSREF 时钟没有什么不同。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  

    时钟发生 器不适合支持 JESD204B。  
    请告诉客户了解 LMK04828等合适的抖动清除器。

    此致、  

    维森特