This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1EVM:我们使用光谱仪来测试40MHz 下输出的光谱特性、很明显、在光谱的近端边缘有杂散。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1169644/cdcm6208v1evm-we-used-a-spectrometer-to-test-the-spectral-characteristics-of-the-output-at-40mhz-and-it-was-obvious-that-there-was-spurs-at-the-proximal-edge-of-the-spectrum

器件型号:CDCM6208V1EVM
主题中讨论的其他器件:CDCLVC1104、 CDCM6208

这是原理图。

时钟来自"恒定温度晶体振荡器+时钟缓冲器芯片"、恒定温度晶体振荡器是台湾泰义的恒定温度晶体振荡器 OCXO、而时钟缓冲器芯片是硅的 Si53301 (1U 器件形式)或 TI 的 CDCLVC1104 (便携式器件形式)

这是基本配置。

在该图像中、我们使用光谱仪测试了其输出的40MHz 光谱特性、很明显、光谱的近端边缘存在杂散。10MHz 参考时钟仍然非常干净、我们已经测量了它。
那么、什么是边沿杂散的原因以及解决方案是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    您能否在中心= 40.2MHz 和跨度= 500kHz 时再次发送使用该图? REF 应设置为0dBm 或10dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您的回复

    奇怪的是、我们这次遇到了这个问题。 我们总共有三个主控制板、其中的业务板包含 CDCM6208。 其中两个主控制板正常、一个主控制板不正常。 NOK 主控制板的时钟方案是恒定温度晶振+时钟缓冲器(SI53301)、OK 主控制板的时钟方案是直接输出10MHz 的恒定温度晶振振或恒定温度晶振+时钟缓冲器(cdclvc1104)。 Silicon Corporation 的缓冲器是否不能与 TI 的 PLL 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    我认为这或多或少是一个应用问题、使用 Si53301时、原理图可能不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noel;

    请帮助检查 原理图, 我不知道原理图是否有问题。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文  
    我想我们有两个单独的线程...  
    问题是否已解决? 在另一个线程中、最新的响应是问题已解决、问题是 Si buffer?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente;

    感谢您的回复、

    到目前为止,我还不知道问题的原因,而上一个问题的原因只是我自己的猜测,所以我想问是否有好的建议,是原理图设计还是其他的东西?您能帮您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文  
    我不熟悉 Si 缓冲器、但我记得只有 Si 缓冲器才会出现此问题。  如果问题是 Si 缓冲器、我建议对其进行更改。 TI 有缓冲器可以替代此故障组件

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente;

    ,、您能  不能推荐 TI 的缓冲器  来替代这个有故障的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文  
    我看到这是一个2:6缓冲器。  
    您使用什么输入格式、需要多少个输出以及输出格式?  
    在原理图中、我看到一个 SE 输出和一 个差分输出。  

    此致、  

    维森特