This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:功耗计算

Guru**** 2470370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK03318EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1171337/lmk03318-power-consumption-calculation

器件型号:LMK03318

您好!

我的客户希望了解用户用例的 LMK03318功耗。

请提供可根据用户用例计算功耗的任何工具或数据。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  
    没有工具、但如果他们使用软件、则可以在 TICSpro 上读取总电流消耗。  


    第9页的数据表还提到了按块计算的典型电流消耗、客户可以使用它并根据其用例累加所有消耗以计算功率。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢你的帮助。

    LMK03318EVM 似乎需要从 TICS Pro S/W 读取总电流消耗 但是、客户没有 EVM。

    您能否提供以下客户寄存器设置的总电流消耗?

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_2D00_LMK03318.txt

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  
    当我在 EVM 上加载其配置时、我看到消耗的电流约为63-64mA、或  
    P=V * I = 3.3V * 64mA = 21.2mW  

    此致、  

    维森特