This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:在分配模式下、DCLKout12上无输出

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1171878/lmk04828-no-output-on-dclkout12-at-distribution-mode

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好!

根据数据表第55页的表10、我将 lmk04828设置为分布模式。

10MHz 作为交流耦合 LVDS 提供给 CLKin1。 我用示波器检查了它。

我希望 DCLKOUT12上的时钟为10MHz、但没有信号。

我设置的寄存器如下。 其他则是默认值。

0x13f -> 0x00

0x140 -> 0xf7

0x173 -> 0x60

0x147 -> 0x00

0x138 -> 0x40

0x137 -> 0x01

0x133 -> 0x02

此致、

YS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YS、

    要将器件设置为分布模式、您是根据数据表中的表更改了寄存器、还是在 TICS Pro 中设置了分布模式? 如果不是、则是通过以下方式完成的:

    我建议将 TICS Pro 设置回 EVM 默认值、以确保正确设置所有应按特定方式设置的寄存器

    2.转至左侧菜单上的选项卡"设置模式"、然后单击"设置分发"

    正确设置分配模式。 此外、根据您的描述、我创建并附加了.TCS 文件、该文件应与您的用例相匹配。

    e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_Dist_5F00_No_5F00_Outputs.tcs

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我检查了您附加的文件、发现它适用于 lmk04832。 无论如何、我会根据您的建议从 TICS Pro 创建新的 TCS 文件。

    我将 DCLKout12设置为旁路、将 SDCLKout13设置为 SYSREF、并对 TICS pro 保存的值进行编程 、并通过示波器检查输出。

    DCLKout12上出现了10MHz、但 SDCLKout13上出现的时钟与 I set 不同。

    我将 SYSREF 时钟分频器设置为32、并将 SDCLKout13的时钟输出选择设置为 SYSREF。 我预期0.3125MHz (=10MHz/32)、但大约0.833MHz (=10MHz/12)。

    我不知道为什么 SDCLKout13与 TICS Pro GUI 结果不同。 我附加了 TCS 文件。

    您能检查一下并给我任何线索吗?

    e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_clkin1_5F00_distribution_5F00_2022_5F00_1117_5F00_distribution_5F00_bypass.tcs

    此致、

    YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YS、

    为了在分配模式下使用 SYSREF 分频器、必须设置 SYSREF 多路复用器以选择引脚3 (连续 SYSREF)、如下面 TICS Pro 中的绿色路径所示:

    为此、请单击 SYNC/SYSREF 屏幕顶部的"Continuous"按钮:

    检查是否输出了正确的频率、如果未切换右上角"其他同步控制"灰色框上的 SYNC_POL 寄存器或 SYNC_EN 引脚。  

    祝你好运、

    Andrea