This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:是否有用于将器件连接到 PC 的工具

Guru**** 2949860 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1172628/lmk05028-is-there-a-tool-to-connect-the-device-to-pc

器件型号:LMK05028

你(们)好

我们是否有工具可用于通过 I2C 总线通过 PC 上的 GUI 控制器件?

我的客户想知道是否有 一个连接器可以直接连接 SCK、SDA 和 GND、然后将另一侧(软件狗)连接到 PC 以使用 GUI 进行控制。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    是的、我们有 一个应用、即 TICSpro、它是一个 GUI、允许您通过 I2C 对 LMK05028进行编程。  
    该软件可从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW
    客户是否正在使用我们的 EVM?  

    此致、  

    维森特