This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当其中一个输入为开路(仅其中一个电缆导体开路)时、需要具有失效防护输出高电平的 LVDS 线路接收器

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4, SN65LVDS9637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1172543/require-lvds-line-receiver-with-fail-safe-output-high-when-one-of-the-inputs-are-open-just-one-of-the-cable-conductors-open

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS9637

我正在寻找  具有超低脉冲偏移和失效防护电路的 LVDS 线路接收器-当其中一个输入为开路时、输出应为高电平。 当然、它还应该针对其他故障提供高输出、例如两个输入短路、两个输入开路、其中一个输入对电缆的屏蔽层(接地)短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    感谢您的联系。

    了解 一下 SN65LVDS9637。 该器件具有内部开路失效防护和400ps 的最大脉冲偏斜、典型偏斜为0ps。

    大多数 LVDS 接收器不附带集成失效防护电路、通常需要外部偏置电路。 考虑到这一点、需要考虑的另一个器 件是 SN65LVDS4、脉冲偏斜为240ps (最大值)、但没有失效防护功能。 如果您的应用允许、请参阅此应用手册(LVDS 接口的故障安全偏置)以了解外部偏置。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    SN65LVDS9637、当两个输入均开路时、故障安全电路工作、但当任一输入单独开路时(仅连接到其的电缆的一个导体开路时)则工作。 请建议接收到具有内部故障安全电路的 LVDS 线路、当其中一个输入为开路时、当两个输入均为开路时、当两个输入都短接在一起时、当其中一个输入对屏蔽短路时、该线路将使输出变为高电平、 其中一个输入短接至 VCC 时。  

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    具有集成失效防护电路的 LVDS 接收器仅支持开路情况。 如果需要开路、浮动和短路故障安全条件、则需要在外部完成。 有关其他信息、请参阅我的初始回复中的应用手册。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的、我将通过使其中一个输入断开来讨论开路。  当两个输入均为开路时、SN65LVDS9637的失效防护电路可正常工作、而当仅一个输入为开路时、我需要相同的功能。

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    根据客户:

    "SN65LVDS9637、当两个输入均开路时、故障安全电路工作、但当任一输入(IN+或 IN-单输入)一次开路时(仅连接到其的电缆的一个导体开路)、则不工作。 请建议使用具有内置失效防护电路的 LVDS 线路接收器、当其中一个输入为开路时、当两个输入均为开路时、当两个输入都短接在一起时、当其中一个输入对屏蔽短路时、该线路接收器将使输出变为高电平、 其中一个输入短接至 VCC 时。"

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、Arun、您好!

    我们具有集成失效防护电路的 LVDS 接收器仅检测开路情况(当两个输入均开路时)。 我们的器件无法检测所有故障条件:开路、浮动和短路

    此致、

    Josh