This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:产品信息/技术帮助请求

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1170572/lmk04832-sp-product-information-technical-assistance-request

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件: LMK04832

各位专家:

我们的客户将需要在电路板上测试 LMK04832-SP 组件、并希望使用 LMK04832评估板。 遗憾的是、根据数据表、它似乎不适合。 我们是否正确解释了这一点? 如果是、还有其他解决方案吗?

对于评估 LMK04832-SP、我建议他检查 LMK04832EVM-CVAL 、但他说、存在预算问题。 我们希望收到您的建议/确认。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    他们希望使用 LMK04832-SP 的工作模式是什么?

    如果是通用 PLL 操作、它们可以使用商用 LMK04832评估板进行验证。 如果在分配模式下以更高的输入频率(高于3.2G)运行、则需要使用 LMK04832-SP 评估板。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ajeet、

    客户 在远低于3.2GHz 的输入频率下工作、但处于时钟分配模式。 这是否符合条件?

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    对于时钟分配模式、应该可以、但您能告诉我哪些 规格不符合其要求吗?

    [引用 userid="487850" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1170572/lmk04832-sp-product-information-technical-assistance-request ]不幸的是、根据数据表、数据表看起来不合适。 [/报价]

    如果您知道特定参数、我可以帮助提供数据。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ajeet、

    请参阅以下内容、了解我们的客户回应:
    "航天器件的物理封装不适合用于商用器件的评估板。 遗憾的是、航天器件的评估板对于我们的预算来说太贵了。 如果空间部件的评估板在没有空间部件的情况下能够以更少的成本出售、这将是值得关注的、但我怀疑这不是一个选项。"

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我认为、如果没有该器件、就不能销售宇航 EVM。 我建议 与 LMK04832-SP 营销工程师保持一致、他可以为 EVM 提出一些建议。

    我将发送一封电子邮件给他。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ajeet、

    是否有任何更新? 我没有收到营销工程师的回复。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    您可能会很快收到营销工程师的回复。 但是、正如我在上面提到的、没有器件的 EVM 无法出售。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal