This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:时钟缓冲器电压降额失败

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1173281/lmk1c1104-clock-buffer-failing-voltage-derating

器件型号:LMK1C1104

你(们)好

时钟缓冲器 LMK1C1104DQFT 在 VDD 引脚上的绝对最大额定值为3.6V。 对于10%降额、即在90%额定电压下运行、此 IC 失效。

 3.3V/3.6V = 0.916 = 91.6%。请告诉我们 VDD 的绝对最大电压是3.6V 还是更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prermalatha、

    建议器件的电源条件为 VDD +/- 5%。 数据表中的绝对最大额定值是针对器件的永久损坏而定义的。   

    您是否期望您的电源状况等于或 高于+/-10%? 如果是、则会导致器件性能下降或永久损坏。